欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防静电的基础知识

  • 2020.03.20 19:57:43
  • 米思米
  • 1784

   近年来,电子装置其高功能化和高密度化在不断推进。与此同时,微弱的静电所导致的破坏已成为了一大问题。
   防静电措施(ESD措施)在处理电子装置的生产现场中,正逐渐成为必须要采取的措施。

防静电的基础知识 

防静电的基础知识 

防静电的基础知识 

防静电的基础知识 

 防静电的原理

   1. 接地(装地线)

   防静电的基本措施就是不要积存所产生的静电,并应接地(释放到大地中)。全部有可能带电的导体都要从地线来与大地连接。
   即使对于静电感应也要采用接地的方式来保持电荷平衡。

防静电的基础知识 

 

   2. 不要形成电位差

   无法确保能接地时,就要采取这种方法。
   使有可能带电的物体和不耐静电的器具短路,由此使得两种物质从静电的角度来看成为一种物质。从而不会产生电位差。
   结果就是电荷变得不会移动,从而变得不会带电。

防静电的基础知识 

   3. 增大静电容量

   无法确保接地时,还有另一种方法。
   存在有无法与静电容量最大的大地(地球)相连接的情况,和即使产生若干静电,也可确保拥有不至于放电的容量的情况。
   但是,这些措施并不可靠。因此,并不建议在实际现场中常用。

防静电的基础知识 

 

   4. 中和

   在对象物为绝缘体等情况下,采用1~3的措施无效果时,可使用除静电机(离子风机)。
   喷上正和负的离子,由此来积极地中和电荷的偏差。

防静电的基础知识 

 防静电措施的实施步骤

防静电的基础知识 

    ※ 表面电阻、点间电阻、对可接地点的电阻超过1×1010Ω时,或是并不均质的材料,又或是具有绝缘性部位的结构时,这些就是必须要采取的步骤。

资料来源:HOZAN株式会社

 防静电品

   操作人员适用的措施用品



   腕带


   戴上腕带是人体防静电措施中的基本措施。EPA内的操作人员基本上都必须要戴腕带。尽管市场上存在有无线的腕带,但这虽然有防电击的效果。但从保护装置的角度来看,是无效果的。因此,请勿使用。

腕带 F-155

防静电的基础知识 

HOZAN

 

腕带
F-152/更换部件

防静电的基础知识 

HOZAN

 

腕带

防静电的基础知识 

VESSEL

 

腕带
(洁净室适用)

防静电的基础知识 

ENGINEER

 

 

   彩垫(地面用)

   在尼龙的地面上有操作人员和装载装置的手推车等通过的场所,在地面上采取ESD措施。地面用的垫内含加固纤维。因此,即使是长期性的敷设也不容易出现伸长和破损。

导电性彩垫

防静电的基础知识 

HOZAN

 

导电性彩垫
(绿色)

防静电的基础知识 

HOZAN

 

导电性彩垫

防静电的基础知识 

ENGINEER

 

防静电措施片
"静电水晶"

防静电的基础知识 

阿基里斯

   导电性彩垫(桌上用)

   在防静电工作区内,在ESDS有可能会接触到的面上,全部都要采取ESD措施。不仅要在作业表面上,装置保管架的表面和大型机器周边的临时性放置场地也必须要采取相应措施。

导电性彩垫
绿色

防静电的基础知识 

HOZAN

 

桌上导电垫

防静电的基础知识 

ENGINEER

 

静电作业垫
(维护用)

防静电的基础知识 

ENGINEER

   作业工具

   尽管一般性的工具的手把部为绝缘体,但对于在EPA内使用的工具,要求的是无绝缘体。因此,请选择在手轮部分上使用有导电性材料的工具。

小型斜扣钳

防静电的基础知识 

HOZAN

 

ESD芯片镊子/
更换部件芯片

防静电的基础知识 

HOZAN

 

软完成®ESD
螺丝刀套装(一套5把)

防静电的基础知识 

WIHA

 

ESD镊子

防静电的基础知识 

ENGINEER

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities